公開日:2021年01月26日
ロボットスタンドの安全上の注意

安全上の注意
商品を安全にご使用いただくため、ご使用前にこの「安全上の注意」をよくお読みください。
誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合
- 運搬や据付のために商品を吊り上げた際に、商品の下方に立ち入ることは絶対にしないでください。
- 商品の分解や改造をしないでください。
- ワレ・カケ・摩耗・変形などの異常がある場合は、使用しないでください。
誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害の発生が想定される場合
- 商品に悪影響をおよぼす恐れがある環境では保管・使用しないでください。
- 商品の取り扱いには気をつけてください。商品の落下・転倒によるけがや商品破損の恐れがあります。
- 商品の取りつけ・取り外しの際、商品のエッジ部などでけがをすることがあります。作業の際は、安全眼鏡や手袋など、保護具の着用をお願いします。
- 商品を上げ下ろしする際には、その前にカタログにて質量が吊り具の定格荷重以下であることを確認してください。また、慎重にゆっくり行ってください。
- 十分な耐荷重があり、水平で安定した床面に設置してください。
- 異常な過負荷が作用して、パワーオフストップが発生した際には、すべての部品に異常のないことを確認してください。
- 商品を廃棄する際には、環境に悪影響をおよぼさないために、専門業者に廃棄を依頼してください。
安全上の注意
コストダウン・省エネ・長寿命
グリッパ・ロボットスタンド